This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何提高开关电源的效率

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCC27211, UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721094/how-to-improve-the-efficiency-of-switching-power-supply

主题中讨论的其他器件:UCD3138UCC27211UCC27324

大家好、我目前正在使用200W 全桥硬开关电源、目标效率为92%、现在效率仅为90%。
我应该使用哪些方面来提高开关电源的效率? 是否有相应的文档供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    一个方面是查看通过减小栅极驱动电阻器的导通和关断值来更快地驱动 MOSFET。 此外、还值得使用热像仪查看哪些组件变得最热、并将注意力集中在如何降低这些器件的功率损耗上。

    必须进行功率损耗计算、以确定理论上的效率。 该设计的输入电压和输出电压是多少。 您使用的是哪款 TI 控制器。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的建议。
    产品输入电压为24V、输出电压为5V/50A、控制器为 TI 的 UCD3138全桥硬开关拓扑、主驱动器为 UCC27211、次级驱动器为 UCC27324。 原型中最热的器件是一次 MOS 管和二次 MOS 管。
    室温满载测试时、一次 MOS 管的外壳温度为100度、二次 MOS 管的外壳温度约为80度、磁性元件温度约为50度、其他芯片温度约为40度。

    最大的损耗是 MOS 管。 我想根据您的说明降低驱动电阻器的电阻。 我之前使用了10欧姆。 我还发现了一些性能更好的 MOS 管、Rdson、Qg、CD 更小的 MOS 管。 我还从互联网上看到一个肖特基二极管与 MOS 管并联、这意味着损耗也可以降低。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我认为您遵循的是正确的路径。 初级侧和次级侧 MOSFET 比变压器热得多。

    如果您在监控栅极驱动波形和 VDS 波形的同时减小栅极驱动电阻器值、您应该能够调整设计以实现最高效率。 我希望导通电阻器值在1R 到4.7R 的范围内、甚至可能在关断时为0r。

    此外、还值得尝试使用具有较低 Rdson 和输出电容的不同 MOSFET、以在开关损耗和传导损耗之间实现平衡。

    将肖特基二极管与 SR 并联放置可能不起作用、因为二极管封装中的电感可能会阻止电流从 SR 体二极管换向肖特基器件。

    此致

    Peter