This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5018:为什么 WEBENCH 和手动计算的结果不同?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680271/webench-tools-lm5018-why-is-it-that-webench-and-the-results-of-manual-calculation-are-different

器件型号:LM5018
主题中讨论的其他器件:LM5161

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好 的支持团队!

我的客户正在评估 LM5161。

我收到了有关以下数据的查询。

效率:WEBENCH 为86.07%  

         文丘利拉为84%  

         (效率 η=(Pout-总 PD)/ Pout=(4.5W-0.72W)/4.5W = 0.84)

为什么 WEBENCH 和手动计算的结果不同?

WEBENCH 或手动计算的正确结果是什么?

 此致。

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我错误地计算了我的值。

    此致。

    千兆