This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:CAN't 读取放电流

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680142/bq24773-can-t-read-discharge-current

器件型号:BQ24773

我的原理图是100%、如所述。

充电时、我从 IBAT 输出获取充电电流、但当放电(电池为电路板供电)时、我始终获得0V ftom IBAT 输出。

I 对 ChargeOption2寄存器(通过 I2C)中的位6 (IBAT 输出选择)和 ChargeOption1寄存器中的位11 (IBAT 启用)进行换向。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否会从充电器选项0禁用低功耗模式设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。 不、我没有! 我尝试使用 ChargeOption0.Low_Power_Mode_Enable = 0、现在它可以正常工作!!! 非常感谢您的建议。