This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540:TPS54540出现问题、无法支持1A 的负载电流。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721133/tps54540-issue-with-tps54540-to-support-a-load-current-of-1-amp

器件型号:TPS54540

我的设计中使用的是 TPS54540DDA。 我将提供12V 的输入(VCC_SELECTED) 并 获取5V 的输出(VCC_5_BB)。

但在负载条件下、TPS54540无法支持超过0.5A 的电流。 提供5V 电压时的电流

我的板可以直接从电源正常工作。 此处的负载电流消耗为0.8A。

我已附上该器件的原理图文件。

请帮我解决这个问题。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepika、

    这可能是由不稳定性造成的。 检查开关节点以查看您是否得到一致的方波。 如果没有、请检查 COMP 值和布局。

    这可能是因为过热。 器件是否变得很热? 如果是、请检查布局。 PowerPAD 是否焊接在较大的铜 GND 平面上?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Sam:

    感谢您的快速响应。

    我已附上 SW 引脚的 CRO 快照。我觉得它不是方波。请看一下快照。

    Deepika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepika、

    是在轻负载还是满载条件下进行示波器捕获? 这看起来在轻负载下采用不连续导通模式。

    另请共享布局。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    示波器捕获是在满负载时进行的。

    Deepika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢你的帮助。

    我的问题已经解决了。现在 tps54540能够支持12伏输入的负载。

    实际上、我的板有3个不同的接地端、它们通过铁氧体板相互短路。

    但是、正如您询问的、PowerPAD 是否焊接到较大的铜 GND 平面上一样。

    因此、我通过一根厚导线将所有3个不同的接地端短路、这解决了我的问题。

    Deepika