This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:LMG5200的全桥布局示例

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, TIDA-00913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679889/lmg5200-full-bridge-layout-example-for-lmg5200

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件: TIDA-00913

您好 TI

您是否有采用 LMG5200的全桥布局示例?

此致

击败罗纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您好、

    全桥的布局与两个半桥的布局类似。 请在数据表和 EVM 文件中查看我们的 LMG5200布局指南。 这些可以为您提供很大帮助。 此外、我们的参考设计中还提供了三相逆变器的布局、这也会有所帮助。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,利兴

    我们当然已经研究了数据表中的半桥示例。 但是、将布局加倍并不是那么简单、因为如果您将两个模块"面对面"放置、即直流链路连接彼此相对应、则需要翻转终端。

    我们考虑将第二个模块放在打印底面、但如果 TI /其他用户已经有经验、这将对我们有所帮助。
    您说它"类似"。 您是否有一个可以共享的草图?

    三相示例将会很有帮助。 从哪里可以找到它?

    此致、Beat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    很抱歉、我们没有 H 桥的草图。

    有关三相设计、请参阅 TIDA-00913。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、连着

    谢谢、这对我们有所帮助。

    此致
    心搏