This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895快速充电:PMID 为12V!

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719506/bq25895-bq25895-quick-charge-12v-on-pmid

器件型号:BQ25895

大家好、

我想在为电池充电时使用 PMID 为手机充电、使用 QuickCharge VBUS=12V。

如果我参考上面的典型方案、我可以执行我想要的操作。

但是、如果我使用快速充电器(VBUS~=12V)、我在 voltage...problem 上获得了 PMID。。。

有什么解决方法吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    TI 的电池充电器拓扑可以在施加 VBUS 时为电池充电、也可以将电源返回 PMID/VBUS、而不是同时为二者供电。 只有一个 FET 将 VBUS 和 PMID 分开。 充电时、PMID 上出现 VBUS 上的电压。 断电后、升压转换器打开并向 PMID 提供电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    如果您向 VBUS 施加12V 电压、您将在 PMID 上看到12V 电压。 您可以添加一个由 PMID 供电的降压直流/直流转换器、为连接在 PMID 上的电话提供5V 电压。 但是、如果这样做、bq25895输入功率以及电池充电电流将会降低、因为 bq25895使用 VBUS 和 PMID 之间的 FET 来测量充电器输入电流限制电路的输入电流。

    另一种选择是添加由 bq25895 SYS 输出供电的5V 升压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于一段时间内未收到任何响应、因此该线程被视为已解算并已关闭。 谢谢!