This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2421-1:功率限制随 VIN、ILOAD 的变化而变化

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680275/tps2421-1-power-limit-variation-by-vin-iload

器件型号:TPS2421-1

您好!

我想知道功率限制随 VIN 和 ILOAD 的变化。

数据表上显示了"功率限制与温度间的关系"、如下所示;

您能否提供此类数据"功率限制与 VIN"和"功率限制与 ILOAD"?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    功率限制容差取决于工艺变化和温度、并且对 Vin、负载电流参数的依赖性非常小。
    在设计系统时、您可以将最坏情况值视为3W。

    此致、
    Rakesh