This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:由 SS 引脚关断

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678700/tps92692-q1-shutdown-by-ss-pin

器件型号:TPS92692-Q1

你(们)好  

此器件能否通过 SS 引脚关断?

如果我们通过 SS 引脚关断该器件、电流消耗是多少?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    SS 下拉为低电平时的电流消耗将是数据表中指定的输入待机电流(Iin (stby)、典型值为1.8mA、最大值为2.5mA

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint-San、

    感谢您提供的信息!

    此致、
    本志本