This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:L 值

Guru**** 2391425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS82140, TPS82150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721776/tps82140-l-values

器件型号:TPS82140
主题中讨论的其他器件:TPS82130TPS82150

大家好、团队、

您能否确认 TPS82130、TPS82140和 TPS82150的电感 L 是否指定为1uH?

第7.3.1章对于上述所有模块完全相同。 对我来说、这毫无意义、因为它们都会以相同的电流进入 PWM 模式、还是我错了?

电感器必须不同、还是必须更改计算?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    没错。 它适用于所有版本。 它们各自具有相同的性能、仅针对不同的电流额定值。

    如果这导致了问题、或者您需要其他东西、请离线联系我、并提供应用程序详细信息。