This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:最大占空比与 UVLO 电压间的关系

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679871/lm5032-maximum-duty-cycle-vs-uvlo-voltage

器件型号:LM5032

大家好

如果我们问 LM5032、您会介意吗?

数据表中的图9。 最大占空比与 UVLO 电压之间的关系、我们可以确认 最大占空比与 UVLO 电压之间的关系。
然后、有一个与 RDCL 和 RT 相关的公式。  
-最大用户占空比= 80% x RDCL/RT

如果您有与 UVLO 电压相关的公式、您能给我们提供吗?
或者、 您有图9的数据吗?

很好的服务

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、您好

    公式如下所示:Max_Duty-(UVLO-UVLO_min)*21.54,其中 UVLO_min 值为1.25V 时最大占空比为80%。 UVLO 电压每变化1V、占空比就会变化21.54%。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter San

    感谢您的回复!
    好的、我们明白了。

    此致、

    大田松本