This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS82140:-1.7V 输出时的最大输出电流是多少?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01405, TPS82140, TPS82130, TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678336/webench-tools-tps82140-what-will-be-the-max-output-current-at--1-7v-output

器件型号:TPS82140
主题中讨论的其他器件:TIDA-01405TPS82130TPS63710

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生/女士:

我使用 TIDA-01405设计作为参考。

器件型号:TPS82140
输入 = 5V
输出=-1.7V

1.7V 输出时的最大输出电流是多少?
我的原理图如下所示

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KPK、

    感谢您分享您的原理图。

    我看到 EN 连接到3.3V、而输入电压为5V。 请防止出现5V 输入电压消失且3.3V 仍然存在的情况。 这将违反 EN 的绝对最大额定值并损坏器件。 如果您只想将其打开、请将 EN 直接连接到5Vin。

    此外、我们建议输出电容标称值为88uF。 因此、您需要在负载的输入端再增加大约20uF 的电容。

    0.9V 来自哪里? FB 引脚被调节至-0.8V。

    您需要多少输出电流? 您共享的 TIDA-01405链接中的设计指南在第1.4.3节中讨论了此主题。 与电流限制电路相比、输出电流主要受稳定性和热性能的限制。 如果您需要2A 输出电流、请使用电流更高的 TPS82130。

    Webench 不支持将此器件作为逆变器进行仿真。

    如果您需要1A 或更低的电流、TPS63710是一款效率更高、噪声更低的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    请参阅下面的我的答案:  

    我看到 EN 连接到3.3V、而输入电压为5V。 请防止出现5V 输入电压消失且3.3V 仍然存在的情况。 这将违反 EN 的绝对最大额定值并损坏器件。 如果您只想将其打开、请将 EN 直接连接到5Vin。
    ->在我们的设计中、5V 始终开启。 只有在 CPU 系统为3.3V 上电后、我们才需要启用稳压器。 因此、我们的系统绝不会违反绝对最大额定值。

    此外、我们建议输出电容标称值为88uF。 因此、您需要在负载的输入端再增加大约20uF 的电容。
    ->我们将大约200uF 连接到-1.7V。 它们位于其他原理图部分。

    0.9V 来自哪里? FB 引脚被调节至-0.8V。
    ->原理图文本错误。 它应该为-0.8V

    您需要多少输出电流? 您共享的 TIDA-01405链接中的设计指南在第1.4.3节中讨论了此主题。 与电流限制电路相比、输出电流主要受稳定性和热性能的限制。 如果您需要2A 输出电流、请使用电流更高的 TPS82130。
    -> TPS82130订单交货周期为1年。 因此、我们想了解 TPS82140是否可以在我们的应用中工作。
    ->标称用法为-1.7V @ 0.1A。 峰值要求为-1.7v@1.5Amps 仅在6秒内、电流增加到1.5安培、然后在接下来的60秒内、电流为0.1A。  
    ->根据我们的电流消耗模式、模块的温度通常应处于运行范围内。

    我能否得出一个结论性答案、了解根据我们的配置、最大输出电流是多少。 根据设计指南、我无法得出 TPS82140可提供多少电流的结论。 我们需要根据下面所述的用法了解 TPS82140可提供的最大电流是多少。 这还将帮助我们了解我们的运营利润。

    此致、

    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的讲解。

    根据第1.4.1节末尾的计算、您可以确定峰值电流。 这应保持低于 IC 的3A 电流限制值。

    请注意、从图13可以看出、在1.5A 负载下、开关频率降至约1.5MHz。 这将影响上述计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    TIDUCV2图7针对 TPS82130而设计、但我使用的 TPS82140的额定电流为2A。  

    我能否检查您是否可以共享 TPS82140的类似图表目标?

    此致、

    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KPK、

    所有这些 TPS82130/40/50的热性能和稳定性都是相同的、因此这些线路也是相同的。

    对于较低电流版本、您将有一条由器件的电流限制定义的额外线路。 最大输出电流是所有这些线路中的最低电流。 www.ti.com/.../tiducv2a.pdf 的第1.4.1节 介绍了如何计算峰值电流。