This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:0.9V 输出应用的最小输出电容器

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721600/tps565201-minimum-output-capacitor-for-0-9v-output-application

器件型号:TPS565201

尊敬的专家:

我们希望使用 TPS565201设计一个10V~12VIN 至0.9Vout@3.5A 的解决方案。

在数据表中、最小输出电容为22uF。 我认为0.9Vout 应用也是如此。

但在 webench 设计器中、建议使用55uF。

我能否使用"22uF +前馈电容(4.7pF)"设计此应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    您可以使用22uF Cout、无需前馈电容。