This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:有关 UCD3138HSFBEVM_029固件的问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678541/ucd3138-questions-about-the-ucd3138hsfbevm_029-firmware

器件型号:UCD3138


你好  
我在您的网站上下载了 UCD3138HSFBEVM_029固件、并在 CCS 中打开了项目文件。

在项目资源管理器中、我看到了很多文件、包括器件、驱动程序、UCD3138文件夹以及十几个头文件和源文件。


我知道、如果您修改固件、主要是修改数十个源文件和头文件、

但我不知道包含的角色、器件 、驱动程序和 UCD3138文件夹是什么。 我是否需要修改它们?


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的提问。 它将转发给相应的工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、您无需修改任何内容。
    仅修改您了解其功能并希望它们的行为与我们设置这些功能的方式不同的部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、我还想知道项目资源管理器中 include、Device、Driver、UCD3138文件夹的作用是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件包含 UCD3138系列产品的特定成员所独有的文件。
    每个器件略有不同。 因此、它需要稍微不同的头文件和链接器文件。

    驱动程序包含特定外设的驱动程序、例如 PMBus。 这是尝试在项目中建立一个无政府状态和结构、而不是将所有文件放在同一个文件夹中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCD3138文件夹是否是编译后生成的汇编器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我是否理解您的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    Project Explorer 有一个 UCD3138文件夹、其中包含 Device 文件夹和 Driver 文件夹以及一些 asm 文件。
    我不知道 UCD3138文件夹的功能是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是 CCS (编译器)生成的文件夹、用于放置编译期间生成的文件。

    这包括.obj、.asm、.lst、.mkand .pp 文件等。

    在一个非常典型的项目中、您将只有一 个调试和.release 文件夹。

    但是、由于该项目具有许多配置来支持 UCD3138系列的多个器 件、因此我们需要更多文件夹来放置这些特定于器件的文件。

    这种混乱状态可以隔离用于支持特定配置的唯一文件、并且不会在主文件夹中生成文件、因此它们不会与.C 文件混合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了,谢谢。