This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:BQ51013B -初始化问题

Guru**** 2543270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721489/bq51013b-bq51013b---problems-with-initialising

器件型号:BQ51013B

大家好、

我已在原型板上成功使用此芯片。 但是、现在我想将线圈更改为更小的线圈(同一电路板)。

TDK WT202012-15F2-ID
LS [uH]:6.20uH +/- 5%@100kHz
RS [欧姆]:0.095 Ω+/-10%@100kHz
RDC [Ω]:Ω 值0.08 μ A

我的电感器测量值为6.40uH (100kHz)和6.80uH (1MHz)。

RECT 引脚上的恒定电压为5-6 V、具体取决于 C1和 C2。 C1 I 选择330nF、C2 4nF。

输出不提供任何内容。 有什么想法吗? 如果我用旧线圈替换、一切正常。

RECT 引脚上的信号:

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TDK WT202012-15F2是一个小型发送器线圈、可作为发送器线圈正常工作。  但作为接收器线圈不能正常工作、L 值过低。

    查看适合您应用的 TDK WR222230-26M8-G 小型接收器线圈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢提示、我忘记了。 不过、这里还有另一个:AWCCA-15N15H06-C01-B

    L = 14.6uH、C1 = 170nF、C2 = 2nF

    RECT 引脚上的电压:

    什么确切地决定了器件启动? 线圈是否无法提供电流? 我将其设置为200mA。 RILIM 约为1.3k Ω、但并未改变它未运行的事实。

     请提供进一步的提示。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仔细检查 RECT 上升到-它应该是7V、但我认为它只有大约5V。

    您可以在开始时看到信号强度、ID 和配置、在开始时看到平坦区域(频率固定为176kHz)。
    这种情况良好、单元移至功率传输阶段、并且 RECT 处的电压需要增加到7V。
    电压会根据 RX 的请求升高。
    但似乎在大约5V 时停止-系统可能会耗尽增益。
    然后、它位于 RX 发送数据包的位置、可能需要更多的功率。
    如果电压不增加到7V 目标、RX 将停止尝试(数据包停止)、TX 将关闭。
    从最后一个数据包到 TX 关断的时间是否为1.5秒?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是1.2秒。

    我将订购更多线圈、以了解哪些线圈更好。 我将在我获得结果后立即将结果发布到这里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种 TX?

    另一个问题可能是线圈到线圈间距、使线圈更接近是否有帮助?

    小线圈(15mm 至20mm)的问题是耦合因子较差且增益较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在这里有一个标准的充电器平台(Compsol Qi 无线充电垫白色)。

    我已经取了盖子、将 RX 线圈直接放在 TX 线圈的顶部。 电压绝不会升至7V 以上。 最大值约为5.3V

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要考虑的是、将充电垫中的50mm TX 线圈更换为您拥有的20mm TDK WT202012-15F2-ID TX 线圈。
    小型 RX 和 TX 线圈之间的耦合因子更好、您可以提高性能。