This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2992:关于导通时间的公式

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2992, TLV713P, TPS799

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677958/lp2992-about-equation-for-turn-on-time

器件型号:LP2992
主题中讨论的其他器件: TLV713PTPS799

请告诉我 LP2992导通时间的公式。

我认为导通时间取决于低于规格和旁路电容器、是否有其他重要规格?  

⇒μ V 输入电压:3.3V、输出电压:2.5V、输出电流:100mA

※客户希望接通时间小于10ms。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    LP2992最初由 National Semiconductor 于2001年发布。 由于时间和采集、我们不再提供提供启动方程的文档。

    您的客户条件类似于图30至33所用的条件。 从这些图中可以清楚地看出、旁路电容器是影响启动时间的最大因素。

    您使用的是哪种封装? 也许我们还有另一个 LDO 可满足您客户的应用要求。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan - San

    感谢您的快速回复、

    封装和完整器件型号如下所示。
    ⇒LP2992AIM5-2.5/NOPB

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    LP2992使用最常见的 SOT-23引脚排列。 因此、我们有许多 LDO 可满足您当前提出的要求。 您是否有任何进一步的应用要求来帮助您更好地为您的应用选择合适的 LDO?

    首先看一下 TPS799和 TLV713P。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan - San

    感谢您提供信息。

    应用是 FPGA:MAX 10 VCCA 电源。
    (2.5Vout、30mA_max)
    启动时间要求小于10ms、希望客户在 LDO 上指定此时间。

    此致、
    Satoshi