This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:TPS65916是否可用于 Renesas 处理器 R8A77450?

Guru**** 2519400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678760/tps65916-can-tps65916-be-used-for-renesas-processor-r8a77450

器件型号:TPS65916

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑使用适用于 Renesas 处理器的 TPS65916 R8A77450。

 我附上了 R8A77450信息。

 您还可以在以下 URL 上看到其他信息。

 Rz/G1E 模块、带 Renesas R8A77450

https://elinux.org/RZ-G/Boards/SK-RZG1E

2. Renesas RZ/G1M 入门套件板

www.emtrion.de/.../emcon-rz-g1e-65.html

 该板使用了 Dialogue Semiconductor、DA9603

 DA9603数据表

www.dialog-semiconductor.com/.../da9063_datasheet_2v1.pdf

 客户问了几个问题、如下所示。

(1) R8A77450是否可用于 R877450? 或者 TI 是否支持 TPS65916提供的处理器?

(2)如果(1)的答案是肯定的、TI 是否有关于 TPS65916原理图和 BOM 的任何文档?

(3) TPS65916中的 OTP 数据可由用户编程?

(4)如果(2)的答案是肯定的、您能告诉我如何对 OTP 进行编程吗?

 请回答上述问题。

 非常感谢您的回答。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  

 

e2e.ti.com/.../RZG_5F00_LPF_5F00_SEC_5F00_V5-0_5F00_Specterfree.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya、

    感谢您提供所有有用的链接。 根据我的解释、TPS65916可与此 Renesas 处理器匹配。 我们需要确保每个电源轨的预期电流。

    需要记住以下几点:
    1.我们没有针对这一行 Renesas 处理器的现有 OTP 配置(并且尚未创建原理图/BOM)
    2.您需要 TPS65916的自定义 OTP 配置来支持该处理器、该配置需要内部批准(请咨询您的 TI 销售代表以了解有关此配置的更多信息)
    3. OTP 配置只能在 TI 工厂完成、用户无法对其进行编程。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nastasha、

    感谢你的答复。

    下面是处理器数据表。

    Rz/G 系列用户手册:硬件
    www.renesas.com/.../r01uh0543ej0100-rzg.pdf

    我认为电力线的器件要求见第3931/4019页~。

    对于处理器、TPS65916x 的 SMPS1和2必须编程为3.3V。 我认为 TPS659161/62/63的 SMPS1/2不是3.3V。
    因此,如果我们支持处理器采用 TPS65916,我们需要请求 TI 为处理器生成具有特殊 OTP 程序数据的新器件型号。

    我可以问你一个问题吗? 我的问题如下。

    生产新器件型号器件所需的新器件数量是多少? 是否每年超过100kU? 1MU/年?
    如果您对此有任何想法、请告诉我吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya、

    请联系您的 TI 销售代表以获取此信息。 是否可以创建新零件号(如时间表等)还需要考虑其他因素。 您的销售代表可以让您与合适的人员联系、帮助您完成此过程。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nastasha、

    感谢您的回复。 我明白了。 我会询问 TI 日本销售人员。

    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nastasha、

    很抱歉、我的问题是在回答问题后提出的。

    除了 TPS65916外、您能否向我推荐任何可用于 RZ/G"系列 Renesas 的 TI PMIC 器件?

    www.renesas.com/.../r01uh0543ej0100-rzg.pdf

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya、

    我建议使用我们的搜索工具 :www.ti.com/.../products.html

    我不知道您的设计当前的要求、因此很难预测适合您的解决方案。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nastasha、

    非常感谢您的回复。 我明白了。 我将检查所需的电流值、并使用搜索工具搜索最佳匹配 PMIC。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya