This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:并联电池组

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721785/bq25600-parallel-packs

器件型号:BQ25600

您好!

我有一位客户想要创建一个使用两个充电包而不是一个充电包的产品版本。 我们担心、仅为两个电池组并联接线可能会导致问题、因为它们是用户可更换的、因此可能安装了一个充电电池组和一个放电电池组。 充电的电池将尝试为放电的电池组充电。

  1. 我意识到这种"自然平衡"有时是可以的、但4.2V 电池组和仅连接100毫欧内部电阻的3V 电池组不能产生一些非常糟糕的电流尖峰?
  2. 有没有优雅的解决方案、或者使用两个充电器 IC 更有意义?

仅供参考、它们的电池组都有自己的电量监测计和保护电路。 电池组为1s3p。

谢谢、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    我们的充电器可以并联为封装的多节电池充电。 我不建议并联2节用户可更换电池、因为当2个电池组不平衡时、可能会产生电流浪涌。 建议使用2个单独的充电器分别为2个电池组充电。    

    此致、