This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27GDK000EVM:EVM 所需的软件

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25898, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680206/bq27gdk000evm-sw-needed-for-evm

器件型号:BQ27GDK000EVM

大家好、团队、

请参阅以下客户问题:

电量监测计上的文档提到了一些我们可以运行的软件、但指出 需要 EVM BQ27GDK000EVM。

此板和我现在拥有的电池充电器 EVM 是否需要此板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randhir、
    客户正在使用哪种器件与 GDK 配合使用? 如果客户需要自动化其测试周期或学习周期、则需要使用 GDK。 您不是绝对需要一个、这有助于简化循环过程。 bqstudio 是器件 EVM 和 GDK 软件所需的工具

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、

    客户正在使用 BQ25898电池充电器
    BQ25606电池充电器
    和 BQ27542电量监测计。
    它们具有适用于上述每个器件的 EVM。
    他们是否需要 GDK 来运行具有上述 EVM 的 BQStudio?
    这些文件似乎意味着它们确实如此
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、他们不会。 再说一次、gdk 只是为了能够自动循环电池。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx