This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702-Q1:流入 Vsense 引脚的电流

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721090/tps3702-q1-current-into-vsense-pin

器件型号:TLV3702-Q1

大家好、团队、

根据数据表、在 Vsense = 5V 时、流入 Vsense 引脚的最大电流额定值为1.5uA。 这对 TPS3702CX50有效、对吧?

问题:
对于不同版本(TPS3702CX12、 TPS3702CX18、TPS3702CX33)、Vsense 电流是与 Vsense 电压成正比还是保持恒定
换言之:所有版本的3个电阻器的电阻是相同的、还是随版本的变化而变化?

  

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    Vsense 引脚在 Vsense = 5V 时的额定电流为1.5uA (最大值)、这对于 TPS3702CX50和所有等级均有效。
    对于所有版本、3个电阻器的电阻的修整方式不同、但电流消耗应保持不变。
    我希望这对您有所帮助、如果您有任何疑问、可以随时提出。

    -Marcoo