This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54020:连接到 FPGA 的反馈引脚?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680164/tps54020-feedback-pins-connected-to-fpga

器件型号:TPS54020

您好!

我们使用 TPS54020为 Xilinx Utrascale FPGA 提供多种电压。 该规格适用于+/-3%调节。  为了降低从电源到 FPGA 的直流压降的影响、我们希望实现遥感。  由于54020未设置用于遥感、因此在将反馈电阻器连接到 FPGA 上的电源和接地引脚并将这些信号返回到稳压器时是否有任何注意事项?  我们还使用低值电流感应电阻器来测量传递到此 FPGA 的电流和功率。  我的想法是将2个反馈电阻器保留在稳压器旁边、但将 Vout 和接地连接到 FPGA 上的电源和接地引脚。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54020离 FPGA 有多远?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遥感蚀刻的长度为2.25英寸。 电源用于 FPGA 收发器、容差很小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通常将 FB 走线从 Vout 转移到 FB 电阻器(位于转换器附近) 1.5至2英寸。 在我的许多 EVM 上、我将稳压点放置在输出连接器上。 这将为您提供单端遥感。 我假设您将有1个或多个专用接地层。 如果直接在 IC 上连接 GND、则不应出现太多的压降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    并且 FB 频率设置 SS 电容器和补偿的本地接地应该是专用模拟接地、它在一点上连接到 PGND 或主 GND 平面。