This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25122:BQ25122YFPT 充电器模块 VSYS 引脚上的默认电压值

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25122, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680186/bq25122-default-voltage-value-on-vsys-pin-of-bq25122yfpt-charger-module

器件型号:BQ25122
主题中讨论的其他器件: BQ25120A

大家好、

我们在 当前设计中使用 BQ25122模块对电池进行充电和管理。 该电路板经过设计、制造和组装。 我们今天进行了一些测试、在 VSYS 引脚上测量了1.2V。 但是、在数据表的第9.2.2.1节中、VSYS 默认值为1.8V。

1.8V 的电压足以使我们的处理系统加电并与 BQ25122建立 I2C 通信、并在 VSYS 输出引脚上设置所需的值(至3.3V)。 1.2V 的电压很不幸还不够、因此我们现在已经被吸入了。

我们在这里是否缺少任何东西? VSYS 输出引脚上的默认电压是多少?

非常感谢您投入宝贵的时间和精力。

此致、

博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    博扬

    由于该器件的原始主器件来自 BQ25120A、因此典型应用信息保持不变。

    我将检查如何解决它。 默认电压为1.2V。 如果您需要1.8V 电压、我建议使用 BQ25120A。 它是引脚2和 bom2bom 兼容 IC。

    此致、
    Gautham