This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117输出问题

Guru**** 2589720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, LMZ12002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679092/tlv1117-output-issue

主题中讨论的其他器件:TLV1117LMZ12002

设计电路:

输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ieroy、

    什么是为稳压器的输入供电? 直流/直流开关? 您能否向我们展示输入信号的示波器图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leroy、

    为了更好地帮助您、您是否还会在波形中包含 Vin? 请提供电阻分压器对的电阻值。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压电路

    VIN/3.3V/1.8V:

    我使用了 IC 类型:

    TLV1117-18IDCY (T5)

    TLV1117-33IDCY (电视)

    ADJ/GND 引脚 连接至 GND ~它可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leroy、

    是的、对于具有固定输出电压的 TLV1117、将 ADJ/GND 引脚连接到 GND 是正确的。

    我看到两个问题:

    TLV1117需要一个 ESR 介于0.2R 和10R 之间的输出电容器才能稳定工作。 这最容易通过铝电解实现。 陶瓷电容器的 ESR 可能太小。

    2、由于 TLV1117在高开关频率下的电源抑制比(PSRR)不足、我认为 DC/DC 开关的输入纹波会通过 TLV1117进行冲压。 因此、我建议在 LMZ12002和 TLV1117之间引入一个滤波器。 在 TLV1117的输入电容前面放置一个10...10 22µH 的高电流扼流圈。 如果您注意到振铃、则向扼流圈添加一些串联电阻。
    即使是简单的高电流铁氧体磁珠也足以用作滤波器。

    您的负载电流是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leroy、

    您能否帮助确定您的范围内的黄色、红色和蓝色是什么?

    此致、
    Jason Song