This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:能否区分 USB 和电源

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680202/bq25606-can-it-differentiate-between-usb-and-power-supply

器件型号:BQ25606

大家好、团队、

租赁请参阅以下客户问题:

我们将在将由 USB 或其他分立式电源供电的应用中使用此器件。  虽然由分立式电源供电、但我们可以连接到 USB 主机端口。  我担心充电器不知道电压源是什么、即使它不是供电源、也会与 USB 协商电流(我正在使用您的 OR-ing FET 控制器为充电器供电)。  充电器是否查看电压输入以了解它是否在 USB 端口上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论是否在 USB 端口上、充电器都将从同一电源处理 D+/D-和 VBUS/GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢洪茂
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randhir:

    不用客气!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randhir:

    请注意、D+/D-检测仅在插入 VBUS 时启用。 之后、D+/D-检测处于空闲状态、直到 VBUS 被切换。