This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:TPS92518

Guru**** 2503465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679730/tps92518-tps92518

器件型号:TPS92518

大家好、我想知道我是否可以获得 每通道2.75A 的电流、输出电压:对于 TPS92518、我需要每通道95W?

谢谢

Gustavo Garcia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gustavo、

    是的、它可以为每个通道提供这么大的电流。 您只需记住 VCC 栅极驱动能力和热性能。

    如果 Ivccx 可以低至25mA、那么 Ivccx 将等于 Qg*Fsw 和电流限制。 因此、确保 Qg 和/或开关频率足够低、不超过25mA。

    IC 中的功率耗散将为(Ivcc1 + Ivcc2)*VIN。 在35V 输入下、这可能很重要、因此可能需要更低的 Fsw 和/或 Qg 来防止器件进入热关断状态。

    但是、如果设计正确、它可以很好地实现这一点。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!! Clint foro YouTube 支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉键入内容、我的西班牙语键盘。

    输入电压为65V 和35V 输出/2.75A、因此我认为热性能将是一个大问题、如果我为栅极使用图腾柱和400kHz 高频、是否存在任何风险? 或者、您可以向我推荐其他解决方案吗?


    提前感谢

    Gustavo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gustavo、

    如果您仔细选择 FET、则可以按原样完成。 例如、如果您选择具有低栅极电荷的 FET、则可能没有问题。 如果它们是10nC 栅极电荷 FET,则 IC 耗散将为(400kHz*10nC*65V)*2,大约为1/2W,这对于该封装来说很好。

    但10nC 相当低、可能很难找到。 在这种情况下、外部电源可能会减轻 IC 的功耗、但它仍会在外部电源中耗散。 在这种情况下、最好的选择不是图腾柱(需要外部电源至少比 VINmax 高5V)。 最好提供外部8V 电压并将 BOOTx 二极管的阳极连接到该电源、而不是 VCC。 然后、电源由外部8V 稳压器而不是内部 IC 耗散。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clint!!!