This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:与低至3.5V 的 VIN 一起使用

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719597/lm5060-use-with-vin-down-to-3-5v

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件:TPS24751

 是否有方法将或5.5V 电源中的二极管连接到 VIN 和/或 SENSE、以便芯片看到其最小输入电压 、然后 在 NFET 的漏极处运行至3.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您的意思是这样吗? 虽然我从未验证过、但它看起来是一个可行的解决方案。 您能否分享您的系统要求-最大 电压、最大 当前案例和用例详细信息。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    如果系统仅需要4至5A 电流、我们建议使用集成解决方案。 请告诉我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我需要10A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    请查看 TPS24751 15A 电子保险丝。 2.5V 至18V 为工作电压。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我需要高达30V 的电压。 用于验证板。 我们的充电器工作电压为3.5V 至30V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、解决上述解决方案是我们现有产品系列中的唯一选择。

    此致、
    Rakesh