This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:请求 SCH 审核

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680027/tps23754-ask-for-sch-review

器件型号:TPS23754

e2e.ti.com/.../tfc03_5F00_p_5F00_poe_5F00_v2.020180408.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4400517:

    请参阅以下有关原理图的评论:

    我不确定 D30和 R102在做什么。 是否未安装? 如果这是缓冲器、请注意、有源钳位电路有助于实现初级 VDS 尖峰。

    如果您的解决方案大于13W、则应使用 T2P 信号让您知道已连接2类 PSE。

    我建议查看以下文章、其中介绍了为何需要 T2P 以及如何使用 T2P。

    谢谢!