This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS68470GUI:GUI 不能在 Windows 10下运行

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS68470, IPG-UI, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679868/tps68470gui-gui-doesn-t-run-under-windows-10

器件型号:TPS68470GUI

在尝试运行 Windows 10上安装的 TPS68470EVM 的 GUI 时、GUI 不会运行、并且 Windows 会突然发送错误消息:

TPS68470 EVM 已停止工作

问题导致程序停止正常工作。

Windows 将关闭该程序并在解决方案可用时通知您。

GUI 程序已安装在2台不同的装有 Windows 10的计算机上、并获得相同的结果。 即使运行 Windows 故障排除以解决兼容性问题、但也不会成功。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    如果您有 USB2ANY、IPG-UI 也可用于与 EVM 连接。 IPG-UI 中的默认项目处于锁定状态、但我可以向您发送器件定义文件、该文件将帮助您进行评估。

    与独立 GUI 的兼容性问题目前尚未解决。

    此致、

    Rick S.