This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50-R1

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678757/bq40z50-bq40z50-r1

器件型号:BQ40Z50

您好、先生、

以下是逻辑分析仪数据、显示命令= 01、电流9001 (0x0190) => 400 mAh。

Q1:"3D"功能是什么? 我无法在"bq40z50-R1技术参考手册(修订版 D)"中找到

Q2是否有 BQ40Z50的其他 SMBus 寄存器列表文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    您能告诉我这是在哪个寄存器中注册的吗?

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、
    1、根据 SMBus 规范、最后一个数据是"数据包错误检查"。 该字节的计算方式为 CRC-8校验和。
    SMBus 命令列表可在 TRM 的第13节中找到。 您在上面使用的主要命令来自第13.2节之后的内容。
    此致、
    Swami