This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10011:使用 TPS544C25计算 LM10011的外部电容/电阻、以实现智能反射

Guru**** 2384180 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14, TPS544C25, LM10011
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719596/lm10011-calculation-of-external-caps-resistors-for-lm10011-with-tps544c25-for-smart-reflex

器件型号:LM10011
主题中讨论的其他器件:66AK2H14TPS544C25

大家好、我正在使用66AK2H14 ARM+DSP 处理器进行设计、我在电路上工作、为 ARM+DSP 提供 Smart Reflex 电源。 我已决定将 LM1001与 TPS544C25直流/直流转换器搭配使用。 数据表第13页显示了 LM10011与直流/直流转换器的连接。 此外、K2E EVM 原理图第31页显示了连接到 TPS544C25转换器的 LM10011。 我在数据表的第13页看到 了电容 CC1、CC2、CC3以及电阻器 RC1和 RC2、但我看不到有关如何计算其值的任何信息。 目前、我使用的值与 K2E EVM 设计相同。 您能帮我找到如何计算这些值吗?

最后、我只是注意到在 K2E EVM 第31页上、我看不到 RFB1和 RFB2、您能对此进行评论吗?

以下是我的原理图供您评论。

e2e.ti.com/.../ARM_5F00_DSP-16.pdf

谢谢、
Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    我不直接支持这些器件、但电容 CC1、CC2、CC3和电阻器 RC1和 RC2是 LM21215A-1降压转换器的3类补偿组件。  TPS544C25使用类似的电压模式控制方案。  您将需要按照 TPS544C25数据表来选择这些类似组件的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 可以了。