This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A-Q1:驱动 MOSFET

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677935/bq76pl536a-q1-drive-mosfets

器件型号:BQ76PL536A-Q1

您好!

我可以使用 bq76PL536A-Q1驱动外部 MOSFET 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    被动平衡通过外部 FET 实现。

    这是您要求的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢重播、
    我想使用 BQ76PL536A-Q1来驱动外部 MOSFET、以实现有源电池平衡电路。 这是可能的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不查看方框图、就很难进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在下面找到一个关于我要使用 BQ76PL536A-Q1做什么的简化版原理图。

    那么,我在这里的问题是,这个原理图是否可行?

     BQ76PL536A-Q1能否驱动我的 MOSFET 并监控6节电池的电压(每个电池的电压范围为0V 至1.6V)(空穴电池电压为6*1.6=9.6V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享方框图。

    CB 引脚应至少为1V、但您还必须找到具有 VGS 的 FET 以支持您的电压范围。