This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:LMG1020功率耗散

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, UCC27531, UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721636/lmg1020-lmg1020-power-dissipation

器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件: UCC27531UCC27611

大家好、

我对 LMG1020的功耗有一些疑问。

我想为了计算 LMG1020的功率耗散、客户将使用下面的公式。 (可从 UCC27531的数据表中找到)它是正确的吗?  

0.5来自什么? o GaN 驱动器的方程式(如下面的 UCC27611)没有0.5。

3. LMG1020的 ROL 是多少?

四、关断方程存在差异。 我们应该使用哪个公式来计算 roff=3 x ROL 或 roff =2.7 x ROL?  

我认为 RGATE 是外部栅极电阻器。 在下面的情况下、您能告诉我如何定义?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    感谢您询问 e2e 上的 LMG1020! 我是一个可以为您提供帮助的应用程序人员。

    通过 RJA 可知、Tamb=25C 时、RJA = 134 C/W 达到150C 结温时的最大功耗为(150-25)/134 = 932mW

    为了计算 LMG1020的功率耗散、我们可以使用开关 FET 栅极充电关断电压和频率所需的总能量、然后在栅极电阻和内部 FET 栅极电阻的全部三个内部驱动器阻抗之间进行分频。 驱动器功耗的一半在 OUTH 期间、另一半将由 OUTL 消耗–驱动器在 FET 导通后不提供直流电流、因此没有功耗、占空比也很重要。

    请参阅第2.7节http://www.ti.com/lit/ml/slua618/slua618.pdf

    我们还必须使用离开 VDD 电容的平均电流乘以 VDD 电压来计算内部驱动器电流消耗。 这种热消耗小于栅极驱动器损耗、30Mhz 下的 IVDD 运行典型电流为~50mA、负载为100pF、但这是使用2欧姆 OUT/OUTL 时的情况。 在5V 时、50mA 为250mW、在较差情况下应考虑这一点。

    R1和 R2用于可调驱动强度。 它们还限制了内部驱动器击穿。 不过、这些电阻器不需要在那里、只会降低栅极速度。

    ROH =>根据 VDD-OUTH 规格、我们知道在整个温度范围内、OUTH 上的最大压降为50mV @ 100mA 或0.5欧姆

    同样、ROL => OUTL 在整个温度范围内的最大值为36mV @ 100mA 或0.36欧姆

    可从 FET 数据表中找到内部 FET 栅极电阻。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、