This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IC 选择建议

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679789/ic-selection-advice

大家好,我是 AllAboutCircuits.com 的作者,我需要一个项目的 IC 推荐。  我们创建的参考设计没有太多限制。

我将使用 Silicon Labs CP2102N Q28 USB 转 UART (数据表)。  我想在器件中添加一个电池充电电路。  第7页显示了器件的常规配置。

我可以使用任何电池化学物质、任何合理数量的电池和任何 IC。  我正在寻找电池充电 IC 和电池的相关建议。  选择后、我还需要一个合适的升压转换器来提供5V、~0.5-1.0A 输出。

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "我还需要合适的升压转换器来提供5V、~0.5-1.0A 输出"
    您似乎需要单节电池充电器。 因此、全充电电压为4.2V、低于5V、适用于升压转换器输出。
    对于充电器选择、您可以检查此选择工具并选择线性电荷、以节省您的设计工作量。 www.ti.com/.../products.html
    对于升压转换器选择、您是否会从升压开关转换器论坛的新帖子开始?