This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36923H:连接3个接收器以驱动3个 LED 灯串

Guru**** 2514605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679825/lm36923h-connect-the-3-sinks-to-drive-the-3-led-strings

器件型号:LM36923H

我与 TI 应用工程师进行了讨论、他说可以将3个电流阱连接在一起、然后并行驱动3个灯串。 请参阅随附的图像。

答复是: 可以将汇合并在一起。  升压控制环路通常会调节最高电压灯串的电流阱余量、但将它们全部连接在一起、它会将这三个电压全部调节为相同的调节反馈电压。  

您能否说明反馈电压的值及其设置方式? 此外、如果3个 LED 灯串中存在电压变化、反馈电压如何处理此变化? 我需要设计的偏差范围是多少?

谢谢、

Elisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    升压转换   器将设置其输出电压、以在 LEDx 输入上保持适当的余量电压(VHR)。  LEDx 净空电压(VHR) 在数据表第5页的电气特性表中指定。  我看到您有12个串联的 LED、 每个 LED 的最大正向电压都必须小于3.065V。  使用  此配置时需要注意的另一个重要问题 (三个灯串短接)由于每个 LED 灯串中的总压降不匹配、每个灯串的电流将略有不同。

    此致、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    数据表第5页显示、电流为25mA 时、典型余量电压为210mV。 这是否意味着升压转换器将设置其输出电压以保持高于驱动 LED 灯串所需电压210mV 的电压? 我正在尝试了解余量电压在该器件中的工作原理。

    您能描述一下如何计算每个 LED 的最大正向电压3.065V 吗? 该器 件显示它可以驱动高达38V 的电压、因此我认为 LED 的最大正向电压为3.17V (38V/12LED)。 我的 LED 电压小于3.065V、但我想了解您的计算结果。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elisha、

    最小升压电压可以是37V、这是我用来计算3.065V 正向电压的值。 是当灌电流为25mA 时、升压转换器将调整其输出电压、以在 LEDx 引脚上保持210mV。 当灌电流为10mA 或更低时、升压转换器将调整其输出电压、以在 LEDx 引脚上保持100mV 的电压。

    Randy