请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780S 您好!
我在我的设计之一上实现了 bq234780评估板的原理图。 原理图与 sluuba6文档中的原理图没有太大的变化。
主要变化如下:
- ACFET 和电池充电器 FET (降压)的晶体管为 FDMC8032L
- 用于将电池节点连接到 VSYS 的 FET 是 FDMA8051L
- 电感为15uH
一个电路板(总构建量的65%)、一切工作正常、电池节点在电池断开连接时上升至13.65V (寄存器中设置了 U 充电)。 这意味着降压电池充电器按预期工作。
在35%的电路板上、充电器不会开始导致 HIDRV 为5.7V、LODRV 为0V。 在这种情况下、在启动时、我们可以看到 HIDRV 开始切换、但电压限制为5、7V、并在几毫秒后停止... LODRV 永远不会切换。 电路板消耗正常...
我在数据表中阅读了有关"短路布局注意事项"的内容、我不确定这种现象是否正在发生...
在布局方面、我尽可能从 sluba6文档中复制了布局、并为 VSYS 和 V BAT 使用了两个单独的跟踪...
欢迎提供任何帮助来调查这一情况。
此致、