This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:如何设置 FET 温度保护值?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930, BQSTUDIO, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679090/bq78350-r1-how-to-set-the-fet-temperature-protection-value

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76930BQSTUDIO

我们的解决方案是:bq78350+bq76930

bq76930支持2个热敏电阻。 通过设置温度模式=02、我们将 TS2设置为 FET 温度传感器。 然后、寄存器中显示的 FET 温度= TS2。

您知道、在 DSG 或 CHG 期间、FET 温度始终高于电芯温度。  

但我不知道在哪里通过 bqstudio 设置 FET 温度保护值、只有电池温度保护设置、如 OTC、OTD。

Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、
    bq78350-R1具有使用热敏电阻进行 FET 温度测量的方法、请参阅技术参考手册 www.ti.com/.../sluubd3的第2.4.1节、但它不具有 FET 温度保护功能。 主机需要识别此情况并减少负载或增加冷却响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM 5295、

    感谢您的快速回答。

    我想确认 FET 和电池温度保护在 DSG 和 CHG 期间使用相同的保护点吗?

    Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、
    我发现我的答案不正确。
    FET 温度可能对主机有用、但在技术参考的第3.7.5节中、它确实显示了过热 FET 保护阈值(OTF)。 放电或充电的阈值相同。
    充电和放电之间的电池温度不同。 有关过热情况、请参阅技术参考第3.7.1和3.7.2节;有关低温情况、请参阅第3.7.3和3.7.4节。