This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A 的电压调节性能较差

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718530/tps23753a-tps23753a-has-poor-voltage-regulation

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:TL431TLV431

大家好,我有一个 TPS2373AEVM-001评估板,我已经交换了它上面的组件,这样它就像参考设计 PMP5595一样。   它似乎表现出非常糟糕的电压调节、 例如、当施加负载时、输出电压下降到低电平、然后恢复、但下降到较低的电压100mV、然后当负载被移除时、输出尖峰会上升、然后稳定至标称输出电压。  是否有人对问题可能是什么有任何线索、这是不是一个糟糕的回路重复? 如何补偿它? 为什么当负载时输出电压会变化、我知道它应该暂时下降、但为什么它会保持低电平? 谢谢。。。

Mike

注意:我将 TLV431用于误差放大器、这不同于 PMP5595参考设计中建议的 TL431。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    是的、需要使用 TL431、因为这会影响环路的增益。 我建议复制 PMP5595中的组件器件型号和值、以便获得测试报告中显示的类似稳压。 谢谢!

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、达尔文、我尝试用 TL431替换 TLV431、但现在它完全不起作用- 输出保持为0。 芯片正在运行、VC 和 Vb 正确、并且栅极上具有非常低(接近0)的占空比。 CTL 电压为5V、这与输出为0时的预期值相同。 这应该是增加占空比、但它不是? 有什么建议吗? 谢谢。


    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    如果初级侧正在运行并且电路板上的所有组件与 PMP5595相同。 然后、我怀疑在修改过程中、次级侧的某个位置可能存在损坏的部件、或者组件上可能没有牢固的连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流感应电阻器似乎已损坏、可能是由热量造成的、因此没有电流流流过 FET。 我更换了、它开始工作。  谢谢。

    Mike