This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:K2H 查询

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS53317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680176/tps51200-k2h-query

器件型号:TPS51200
主题中讨论的其他器件: TPS53317A

TPS51200器件的最大拉电流高达4.5A、最大灌电流高达5.5A (如数据表规格中所述)。 但在 TI 站点中、它被称为


具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4的 VTTREF 缓冲基准的3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

 您能否确认它是否支持最大4.5A 和5.5A?

2.我们的要求是为10*DDR3 IC 供电。 因此总共有14条地址线路、6条命令线路和3条控制线=28条线路。  拉电流为12mA、灌电流为13mA。

对于一个 IC、VTT 电流=28*13= 0.35A  

如果同一内存控制器将通道 A 连接到5*DDR3 SDRAM,而将通道 B 连接到地址、命令和控制线路共用的另一个5 DDR3 SDRAM,拉电流和灌电流将如何在此处受到影响? 它是否适用于10个 IC,电流为3.5A?

请尽早回复。

谢谢、此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.4.5A 和5.5A 是 TPS51200拉电流和灌电流 OC 限制。 该器件无法雄心勃勃地支持4.5A 和5.5A 电流。

    2.对于10个 IC,   在最坏的情况下,最大电流为10*0.35A=3.5A。

    正如我所知、市场上没有 LDO DDR 稳压 器能够支持稳定的3.5A 电流和良好的热性能。 我们建议使用我们的6A 开关稳压 器 TPS53317A 来支持10 DDR3。

    谢谢