This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:适合使用太阳能电池输入

Guru**** 2557980 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721444/bq25895-suitability-for-using-a-solar-cell-input

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:TIDA-01556

您好!

该部件是否适合从太阳能电池输入充电。 我注意到它具有最大功率点跟踪、因此认为它可能起作用。

我要处理的规格为:

P_PEAK = 5.5W PEAK

V_mpp = 6.0V

I_mpp = 0.9A

V_oc = 7.5V

I_SC = 1A

电池容量= 4.4Ah

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Martin、

    该充电器可用于通过适当的主机控制来实现 MPPT、但它本身不会实现 MPPT。

    我已在此处链接了我们的 TI 参考设计、因此您可以看到我们使用主机控制器和充电器的实现方案。 www.ti.com/tool/tida-01556
    在这里、您可以查看设计指南以获取参考并下载设计的源代码。

    或者、您也可以使用主机设置固定输入电压调节点、例如6.0V、这样充电器就可以将电压调节到此阈值。


    此致、
    Joel H