This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:LM4040与 LM4040-N

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040-N, LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680143/lm4040-lm4040-vs-lm4040-n

器件型号:LM4040

您好!

LM4040和 LM4040-N 之间有何差异? 两者具有相同的固定输出选项、其余规格看起来几乎相同。

提前感谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    德州仪器与美国国家半导体的合并前创建了一个 LM4040器件。 合并后、为了区分器件、我们添加了"-N"、为最初使用该器件的客户指定从 National 发出的器件。 虽然两者都提供类似的规格、但它们在提供的选项上也有一些差异。 例如、我们提供符合 AEC Q100汽车级标准的 LM4040-N、但我们不提供适用于 LM4040的 LM4040-N。

    -Marcoo Z
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    感谢您的快速响应。 这适用于新设计、应用不是汽车应用。 基于此、您是否会推荐一个器件而不是另一个器件?

    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    LM4040-N 是这两者中比较常见的一种、具有更多精度选项。
    该基准是否将为 ADC 供电?
    您的设计要求是什么?
    让我们首先了解一下 LM4040是否是要使用的系列。

    -Marcoo Z
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    是的、这适用于12位 ADC。 对于要求、0.5%的初始容差足以满足要求、商用温度范围、功耗并不重要。

    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    LM4040-N 系列将是12位 ADC 的理想器件。 例如、在 ADC12048 12位 ADC 中、建议使用 LM4040-N 电压基准。

    可订购器件型号的第一部分是 LM4040CI (其中 C 为0.5%、I 为-40C 至85C)。 此器件不具有商用(0°C 至70°C)温度范围型号、但工业型号也能正常工作。

    唯一缺少的东西是电压基准和封装的输出电压。 对于输出电压、我会选择更大但尽可能接近您的满量程信号的电压。

    -Marcoo Z
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Marcoo。 感谢您帮助我解决此问题。

    此致、
    Leo