This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:TPS53622 SVID 设置

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680100/tps53622-tps53622-svid-setting

器件型号:TPS53622

尊敬的所有人:

对于 TPS53622 SVID 设置、TI 是否提供了一些工具来配置寄存器中的 SVID?

如果没有、那么在首次启动时如何在原型中设置 SVID 地址寄存器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    在 TPS53622上、SVID 地址通过 ADDR 引脚上的电阻分压器进行设置。 地址在启动时被读取、相应的寄存器被更新。 有关设置 SVID 地址的信息、请参阅数据表第35页的第5.3.2节。 如果您有任何其他问题、请随时告诉我!

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carmen:

    对于 SVID 地址设置、当 Raddrl 设置为21kohm 时、地址可由 SVADDR_prgm 设置、在此应用中、如何设置寄存器以在启动期间设置其地址? 此外、我们是否有一些设置寄存器的工具?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果您要进行该路由、则可以通过 PMBus 编程设置地址寄存器。 该器件可在组装过程中通过 Fusion 制造 GUI 进行预编程、也可在运行过程中通过电路板上的任何 PMBus 系统管理芯片进行预编程。

    您的另一种选择是通过 Avnet 购买预编程器件、需付费。

    谢谢、

    Carmen