This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:STAT 引脚的频率

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679787/bq25606-frequency-of-stat-pin

器件型号:BQ25606

团队、

请参阅以下客户问题:

似乎有两种实际模式:2Hz (无电池)、1Hz (无热敏电阻)。  您能否验证芯片是否应该这样做

应用/背景:

使用 BQ25606设计充电底座。  在评估板上、我们注意到数据表中未记录的 STAT 引脚上的行为。  如果未连接电池、STAT 引脚在大约2Hz 的频率下切换。  

如果 拉动位于电阻器(模拟热敏电阻)上的跳线、STAT 引脚将以大约1Hz 的频率切换。  

我正在尝试驱动指示充电器状态的 LED。  在这两种情况下、STAT 引脚的额定时序范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这两种情况下、IC 的行为均符合预期。

    1.对于 TS 故障、充电器以 1Hz 的频率闪烁、如数据表所示。

    2.对于无电池的情况,充电器不会将其视为故障。 相反、充电器将为 BAT 电池充电、然后终止。  终止后、BAT 电容器放电和再充电被触发。 在 再充电和终止之间发生振荡、因此 LED 会由于振荡而闪烁。 根据 BAT 电容和 BAT 上的泄漏电流、LED 频率不固定在2Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢洪