This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP592201EVM:LP592201 SS/NR

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679813/lp592201evm-lp592201-ss-nr

器件型号:LP592201EVM

 LP592201的 SS/NR 引脚能否直接连接到输入端?  我们之所以考虑这一点、是因为要解决封装问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bailey:

    SS/NR 引脚在内部连接到0.5V 电压基准。 将该引脚直接连接到 Vin 不是一个好主意...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bailey:

    将 Vin 短接至 SS/NR 可能会损坏 SS/NR 引脚。 该引脚用于软启动和降噪、只应通过电容器将其接地。

    此致、

    Jason Song