This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:LP8863-Q1的电源电路

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1, LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679974/lp8863-q1-power-supply-circuit-of-lp8863-q1

器件型号:LP8863-Q1
主题中讨论的其他器件: LP8860-Q1


亲爱的、大家好

我对如何使用 LP8863-Q1有疑问。
我建议使用双通道对、因为电流与客户规格相比很大。
在这种情况下、LP8863-Q1的通道数量不足。
因此、我们考虑使用双器件配置。
但是、对于 LED、一次只打开一个通道。
因此、我想与大家分享一个降压/升压电源。

问题1:
由于 LP8863-Q1有一种使用外部电源的模式、因此该电源是否可以由另一个 LP8863-Q1降压/升压电源电路共享?

如果可以成对使用 LP8863-Q1和 LP8860-Q1、则该配置更好。
问题2:
是否可以使用 LP8863-Q1的降压/升压电源使用 LP8863-Q1和 LP8860-Q1对?

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michino-San、

    由于这些原因、我不建议将一个 LP8863-Q1的 Vout 用于另一个 LP8863-Q1以实现 LED 高电压。

    一个 LP8863-Q 升压的开关电流可能会变得过高、从而导致热/效率问题

    2.如果 LP8863-Q1的亮度设置不同、自适应升压功能将动态更改升压输出电压、 对于 LP8863-Q1、该电压可能太低或太高、而使用外部电压

    用户应使用仪表组模式连接2个 LP8863-Q1、这样会失去抖动、斜率控制和混合调光等高级亮度控制功能

    根据亮度控制需求、我认为2个 LP8863-Q1可单独连接独立(或相同) PWM 输入

    如果我能够更好地了解您的应用案例、我将能够提出更好的建议。

    希望这对您有所帮助、