This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24266:启用从电池到 SYS 的输出

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680118/bq24266-enabling-output-from-battery-to-sys

器件型号:BQ24266

我正在快速设计 PCB,我没有时间使用评估板测试 BQ24266的功能。 因此,我希望您能在我们很快就在这里制作了100块电路板之前为我回答一个问题。

 

我们正在按照建议使用 BQ24266,但要求在电池和充电器的电池输入之间使用高侧 FET 开关。 请参见随附的代码段。

  以下是我的问题:

 

  1. 当 FET 开关打开时、电池是否仍会充电? 我担心 IC 如何知道如何充电。 它是否输出恒定的浮动电压、然后查看电池电流? 还是需要在电池充电之前查看电池电压?
  2. 当 FET 开关关闭时、电池是否仍会充电? 我99%肯定会这样做,但我真的可以利用 TI 的某个人的祝福,因为这将是一个重大的失败
  3. 查看数据表,我看不到任何断开电池与 SYS 的连接的能力,即使在高阻抗模式下也是如此。 是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    关于1、充电时、您可以将 BAT 引脚视为恒流源的输出、输出电压被钳位至 BATREG 电压(4.2V)。 当开路时、您的 FET 仍具有一个体二极管、允许电流流向电池。

    关于2、除了由于 FET 增加了串联 Rdson 而可能延长终止时间之外、没有任何问题。

    关于3、您回答正确。 即使在 HiZ 模式下也无法关闭 BATFET。