This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:LED 短路故障行为

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679976/tps61193-q1-shorted-led-fault-behavior

器件型号:TPS61193-Q1

尊敬的所有人:

我认为如下。 是这样吗?

如果我使用 Vf=3V 的 LED、则短路 LED 故障 无法检测到一个 LED 何时断开。

我认为这是因为...

在典型条件下、LOW_COMP = 0.64V、MID_COMP = 1.64V 且 HIGH_COMP = 6V、

MID_COMP 和 HIGH_COMP 之间的电压为4.36V、

因此无法 检测到一个 LED 损坏(3V)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、

    你是对的。 如果 LED 的 VF 仅为3V、则无法检测到 LED 短路。

    LED 短路阈值由 HIGH_COMP = 6V 决定。

    但是、LOW_COMP = 0.64V 时仍可检测到 LED 开路情况

    希望这对您有所帮助、