This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS2388:TPS2388是否可以直接替换 BCM59121?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388, TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721505/faq-tps2388-may-tps2388-can-direct-replace-bcm59121

器件型号:TPS2388

你(们)好,先生  

TPS2388是否可以直接替代 BCM59121?  

我的客户询问他们需要花费多少精力来修改硬件/软件。

                                   令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bogey。

    您已确定了 BCM59121的最佳交叉参考解决方案。 我们的 TPS2388也是一款8通道、.at 兼容的 PSE 控制器。

    因此、两种解决方案之间的封装、集成级别和寄存器集各不相同、需要重新设计终端客户的原理图、布局和当前安装的任何系统软件。 除了寄存器组之外、两种解决方案的最大区别在于、BCM59121集成了 FET 和电流感应、而 TPS2388不集成。

    我们的 TPS2388 "工具与软件"选项卡(www.ti.com/.../toolssoftware) 包含指向我们的 TPS2388生态系统的链接和系统软件参考代码、这些链接将帮助客户加快设计周期。 我建议您将客户指引到那里、看看他们是否有任何详细的问题。

    最后、我还会检查客户是否有兴趣实现 IEEE802.3bt 就绪/合规性。 如果是、建议您改为推广我们的 TPS23880。 它目前处于原型采样阶段、将使您的客户能够在今年晚些时候发布新的 PoE 标准后为其做好准备。 我们已在 training.ti.com/power-over-ethernet-getting-started-new-standard 上发布了有关该新标准的一系列培训文档和视频

    感谢您关注/支持 TI 的 PoE 产品、