This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:开关速度驱动3 x CSD19506KCS

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19506KCS, UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679978/ucc27324-switching-speed-driving-3-x-csd19506kcs

器件型号:UCC27324
主题中讨论的其他器件:CSD19506KCS

您好!

我有一个应用是单 个 UCC27324 (并行输出通道)并行驱动三个 CSD19506KCS。 每个 MOSFET 都有单独的6 Ω 栅极电阻器。 我想在关断期间降低 MOSFET 内部的开关损耗。 开关电流约为85A、开关电压约为60V。  UCC27324由15V 电源供电。 附加了测得的漏源和栅源波形。

栅极-源极

漏源极

我想降低栅极电阻以提高非常慢的开关速度。  是否有针对这个组合的推荐栅极电阻器值?

UCC27324的数据表中规定了4.5A 的绝对最大电流和0.9 Ω 的最小输入电阻(在整个范围内)。 如果我将栅极电阻器减小到1欧姆、我计算出的总电阻为0.78欧姆(2个并联通道= 0.45欧姆+ 3个并联电阻器= 0.33欧 姆)。 忽略走线电阻和电感、我计算出的最大电流峰值为19A (15V/0.78A)。 这远高于数据表中的最大额定值(对于组合通道为8A)。 但是 、UCC27324数据表中的"灌电流测试电路"在容量和栅极驱动器之间的路径中没有任何限流电阻。

您认为是否可以将栅极电阻降至每个 MOSFET 1欧姆或甚至降至0欧姆?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Torben、

    感谢您提出有关 UCC27324的另一个问题。 硬开关时、有多种方法可降低 FET 中的功率耗散。 一种方法是缩短开关转换时间、这要求您通过减小栅极电阻器来缩短开关上升和下降时间。 由于每个 FET 都有一个6欧姆栅极电阻器、因此降低该电阻将缩短开关转换时间、但会增加驱动器中耗散的功率。

    对于 CSD19506KCS、Qg = 120nCx3且下降时间为~300ns 时、峰值电流约为1A、这是可以理解的、因为您的栅极电阻器为6欧姆、因此会按此系数限制您的驱动电流。 如果您想在栅极电阻器中耗散驱动器功率、则建议使用5欧姆或以上的值。 但是、由于您只想缩短下降时间、因此只需在栅极电阻器上使用反向并联二极管、以增加噪声为代价、方便快速关断。 将该电阻器减小得过大可能会使 FET 导通过快、从而导致栅极/开关节点上出现更多振铃。 如果需要、应仔细选择该关断栅极电阻器的值、以将噪声保持在可接受的水平。  

    此外、为了帮助实现并联输出、数据表中有一个部分(9.2.2.2并联输出)、用于匹配输出级的时序并防止意外击穿、TI 建议: 当使用外部栅极电阻器添加在 OUTA/OUTB 之间均匀分配的栅极电阻器时、可限制击穿电流。 此外、对于振铃、INA/INB 应尽可能靠近 IC 连接、以减少噪声耦合。 输入的斜率应大于20V/us、以加强延迟匹配。

    对于具有栅极电阻器和反并联二极管的并联输出、请参考下图。 如果使用二极管、则外部栅极电阻值基本上会在串联路径中的两个电阻器之间分摊。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、