This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25010-Q1:LM25010-Q1

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721172/lm25010-q1-lm25010-q1

器件型号:LM25010-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25010

您好!  

我在其中一个电路板中使用 LM25010直流/直流转换器 IC。  

在效率方面、我在低电流模式下看到了不同的行为。 低电流时 SMPS 的效率较低。 它测量低电平的任何具体原因。 它们是否可以进行任何改进?   

通过 SMPS 供电 电感器输出端直接提供5V 电源
输入电压   输入电流、单位为 mA 浅色   µsec 时间、单位为 μ s 运行模式     以 KHz 为单位的开关频率 %DC 以瓦为单位的输入功率   输入电压   电流、单位为 mA 以瓦为单位的输出功率    效率%
罗恩:886KOHms
电感:1mH250mA
电容:220µF μ F
24 14. 无指示灯   4.65 不连续模式     24.2. 12.5. 0.336 5. 26 0.13 39%
24 17. 绿色   4.65 连续模式   49.8. 22.6. 0.408. 5. 53. 0.265 65%
24 24 黄色 4.65 连续模式     50.9. 23.4. 0.576. 5. 81. 0.405. 70%
16. 14. 无指示灯   7.3. 不连续模式     28.6. 20.6. 0.224       58%
16. 21. 绿色   7.3. 连续模式     48.1. 34.1. 0.336       79%
16. 32 黄色 7.3. 连续模式     48.8. 34.6. 0.512 79%

此致、  

S.Suresh。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S.Suresh、

    这是正常行为。 效率等于功率输出/功率输入。 随着功率输出降低、实现更高效率变得越来越困难。 在较轻的负载下、转换过程消耗的功率占效率的很大一部分。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的反馈。 这有助于我理解。

    请参阅以下 SMPS 原理图。 从稳定性和效率的角度来看、它是否具有良好的性能?

    电源电压范围为19.2至30V

    最大负载电流为100-150mA。

    此致、

    S.Suresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suresh、

    未附带原理图。 请附上。

    Sam