This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:最大输出电容

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680132/tps82130-max-output-capacitance

器件型号:TPS82130

在数据表的"8.2.1.2.3输入和输出电容器选择"一节中、其表述为"输出电容器的值范围为22μF μ F 到400μF μ F 以上。"  

我可以使用800uF 的总输出电容吗? 输出电容是否有限制?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiwei、

    通常情况下、更多是可以的、因为几乎总是存在与此类大电容相关的一些 ESR。

    此应用手册可帮助您检查稳定性: www.ti.com/.../slva381b.pdf