This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:如何在 PCB 中设计电流镜以将电流偏置到测试芯片中。

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: REF200, OPA602, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677097/ref200-how-to-design-current-mirror-in-pcb-to-bias-current-into-test-chip

器件型号:REF200
主题中讨论的其他器件: OPA602TL431

大家好、

 我有一个测试芯 片、在该芯片中、我需要向 PMOS 漏极引脚提供50uA 的直流电流、因为它是运算放大器的偏置电路的一部分。 此芯片的电源电压为5V。现在、是否可以使用 ref200模型在 PCB 级设计任何电流镜或电流阱电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Heavn、

    电流必须流入芯片、如图所示、还是流出芯片?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、图中的箭头并不表示方向。 它仅表示连接到片外电流基准。 因此、电流从芯片流出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、重量级007、

    可以为此应用使用 REF200。 REF200 DS 上的图20显示了50uA 示例、其中任何一个都应该起作用。

    -Marcoo Z
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marcoo  

    非常感谢您解决此问题。 我成功地设计了 PCB 中的电路(下图给出)、并使用电流表进行了测量、该电流表显示测试 IC 输出的电流为50uA。 我想知道如何在  同一设计中获得40uA 的灌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Heavn007、

    我很高兴听到您让您的50uA 电流源正常工作。
    REF200的优势之一是能够轻松准确地创建50/100/200/300uA 电流源。
    缺点是、如果您希望创建可调电流源、则需要外部组件。
    图25b 显示了使用 REF200和 OPA602的灌电流原理图、其中可以使用外部电阻器来调节电流。 如果您希望继续使用 REF200、那么这将是创建40uA 源的最简单方法。

    另一种选择是使用并联电压基准、例如 TL431。 在 TL431数据表中、图39显示了灌电流的常用实现方式。 此解决方案很简单、可产生40uA 的灌电流。 由于灌电流的灵活性、TL431可替代更高精度的并联电压基准。 根据您的精度和温度系数需求、还有其他替代方案可以以更高的复杂性成本提供更高的精度。

    -Marcoo Z